大家好、
RTD 传感器能否直接连接到 MCU 的 ADC 输入引脚 TMS320F28377S、其信号调节(基于运算放大器)以3V VrefHi 为基准?
2. MCU 的 Dacout A、B 和 C 引脚可以代替使用 DAC IC?
请澄清。
谢谢、此致、
Vidhya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
RTD 传感器能否直接连接到 MCU 的 ADC 输入引脚 TMS320F28377S、其信号调节(基于运算放大器)以3V VrefHi 为基准?
2. MCU 的 Dacout A、B 和 C 引脚可以代替使用 DAC IC?
请澄清。
谢谢、此致、
Vidhya
根据 RTD、我假设您是指热敏电阻等传感器组件。 如果是、那么 ADC 可以感应热敏电阻控制的电压、这些电压经过适当调节并缓冲到 VREFLO - VREFHI 范围内。
对于以相对较慢的速率(例如每秒1或更慢)进行采样的环境传感器、运算放大器可能会因缓冲而过冲。 您可以使用 电荷共享 配置中大小合适的电容器而不是运算放大器来实现缓冲的分压器。
[引用 userid="268965" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014802/tms320f28377s-rtd-sensor-interface-and-dacout ]2. MCU 的 Dacout A、B 和 C 引脚可用于代替 DAC IC?是的、尽管应注意不要违反最小电阻和最大电容负载要求。
[引用 userid="268965" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014802/tms320f28377s-rtd-sensor-interface-and-dacout/3749943 #3749943"]3. 湿度传感器与 RTD 相同?[/quot]只要其输出电压处于 VREFLO - VREFHI 范围内并被适当缓冲、就可以使用任何传感器。
这最终由系统工程师(或类似的设计专家)来确定。 从 C2000 MCU 的角度来看、ADC 可以感应 VREFLO 和 VREFHI 之间的电压。 如果传感器可以调节到这个支持的范围内的输出电压、并且还能满足 ADC 输入模型的需求、那么就不会因使用 ADC 对传感器电路进行采样而出现不合格的情况。
[引用 userid="268965" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014802/tms320f28377s-rtd-sensor-interface-and-dacout/3752401 #3752401"]3.OK。 是否有将湿度传感器连接到 C2000 MCU 的应用手册或电路? [/报价]我不知道任何此类参考资料。