This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:RTD 传感器接口和 DACOUT

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014802/tms320f28377s-rtd-sensor-interface-and-dacout

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

RTD 传感器能否直接连接到 MCU 的 ADC 输入引脚 TMS320F28377S、其信号调节(基于运算放大器)以3V VrefHi 为基准?

2. MCU 的 Dacout A、B 和 C 引脚可以代替使用 DAC IC?

请澄清。

谢谢、此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    湿度传感器与 RTD 相同?

    请回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="268965" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014802/tms320f28377s-rtd-sensor-interface-and-dacout ]1. RTD 传感器能否直接连接到 MCU 的 ADC 输入引脚 TMS320F28377S、其信号调节(基于运算放大器)以 VrefHi 的3V 为基准?[/引用]

    根据 RTD、我假设您是指热敏电阻等传感器组件。 如果是、那么 ADC 可以感应热敏电阻控制的电压、这些电压经过适当调节并缓冲到 VREFLO - VREFHI 范围内。

    对于以相对较慢的速率(例如每秒1或更慢)进行采样的环境传感器、运算放大器可能会因缓冲而过冲。 您可以使用 电荷共享 配置中大小合适的电容器而不是运算放大器来实现缓冲的分压器。

    [引用 userid="268965" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014802/tms320f28377s-rtd-sensor-interface-and-dacout ]2. MCU 的 Dacout A、B 和 C 引脚可用于代替 DAC IC?

    是的、尽管应注意不要违反最小电阻和最大电容负载要求。

    [引用 userid="268965" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014802/tms320f28377s-rtd-sensor-interface-and-dacout/3749943 #3749943"]3. 湿度传感器与 RTD 相同?[/quot]

    只要其输出电压处于 VREFLO - VREFHI 范围内并被适当缓冲、就可以使用任何传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、被叫方、

    它不是热敏电阻。 它是电阻式温度检测器3导线部分。 它必须如何连接到 MCU? 它是否需要任何与 MCU 进行 SPI/I2C 通信的 ADC IC? 或与热敏电阻类似、它可以直接连接到 MCU? 请澄清。

    2.好的

    好的。 是否有将湿度传感器连接到 C2000 MCU 的应用手册或电路?  

    谢谢、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="268965" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014802/tms320f28377s-rtd-sensor-interface-and-dacout/3752401 #3752401"]1. 它不是热敏电阻。 它是电阻式温度检测器3导线部分。 它必须如何连接到 MCU? 它是否需要任何与 MCU 进行 SPI/I2C 通信的 ADC IC? 或与热敏电阻类似、它可以直接连接到 MCU? 请澄清。[/报价]

    这最终由系统工程师(或类似的设计专家)来确定。 从 C2000 MCU 的角度来看、ADC 可以感应 VREFLO 和 VREFHI 之间的电压。 如果传感器可以调节到这个支持的范围内的输出电压、并且还能满足 ADC 输入模型的需求、那么就不会因使用 ADC 对传感器电路进行采样而出现不合格的情况。

    [引用 userid="268965" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014802/tms320f28377s-rtd-sensor-interface-and-dacout/3752401 #3752401"]3.OK。 是否有将湿度传感器连接到 C2000 MCU 的应用手册或电路?  [/报价]

    我不知道任何此类参考资料。