This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:应用查询

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F280025C, TMDSCNCD280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014928/tmdscncd28379d-application-inquiry

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DTMS320F280025CTMDSCNCD280025C

大家好、团队、

你好。

我的客户 正在使用 TMS320F28379D MCU (控制卡+集线站)、并且需要30个模拟输入和4个输入用于4个编码器(每个编码器1个输入)、这些编码器使用 EnDat 2.2接口。 我想知道的是:

1) 1)他们是否需要为模拟输入购买扩展板? 您有什么建议吗?
2) 2)对于编码器、我能否使用 MCU 读取4个编码器的数据、或者他们是否还需要为此购买任何扩展板?

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件上有大约24个模拟输入、如果您需要更多、则需要使用另一个器件。 第二个器件可以是分立式 ADC 或另一个 C2000器件、可能类似于 TMS320F280025C 器件(TMDSCNCD280025C)。 至于编码器、您应该拥有大量 GPIO、但如果您尝试使用 EnDat2.2接口、则会受到 F28379D 上可用 CLB 数量的限制。 F28388D 确实启用了多达8个 CLB。

    该库中尚未开发多个 EnDat 2.2接口。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/749185/ccs-tms320f28379d-endat-dual-master-implementation-using-launchpad-tidm-1008/2819077#2819077

    据我所知、我们尚未进行评估。 但是、CLB 工具已经发布、客户可以自由开发自己的定制 CLB 实施方案。

    将您的应用拆分为多个较小的低成本器件而不是一个 F28379D 可能更有意义。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

    感谢你的答复。

    分立式 ADC 意味着购买常规 ADC 并使用 MCU GPIO 读取其数字输出? 为了澄清一下、您建议将 TMDSCNCD280025C 连接到 F28379D? 此外、您是否知道我是否可以并联两个 F28379D 以获得2x24个模拟输入? 我想、如果可能、这也会解决编码器问题

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="392209" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014928/tmdscncd28379d-application-inquiry/3752017 #3752017">对于分立式 ADC、您意味着购买常规 ADC 并使用 MCU GPIO 读取其数字输出? [/报价]

    正确。

    [引用 userid="392209" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014928/tmdscncd28379d-application-inquiry/3752017 #3752017"]为了阐明、您建议的 TMDSCNCD280025C 将连接到 F28379D?

    正确、您可以在器件之间使用数字通信接口。 如果您使用 F2838x、我建议使用 FSI、但很遗憾、F28379D 没有 FSI、因此 SPI/UART/CAN 或类似器件可以正常工作。

    [引用 userid="392209" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014928/tmdscncd28379d-application-inquiry/3752017 #3752017)]此外、您是否知道我是否可以并行连接两个 F28379D 以获得2x24路模拟输入? 我想如果可能的话、这也会解决编码器问题

    是的、您当然仍需要在两个器件之间进行一些通信、但这可以为您提供8个 ADC 的48个输入。

    此致、
    Cody