This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 ECC 时、CPU2复位

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015267/tms320f28388d-cpu2-reset-while-using-ecc

器件型号:TMS320F28388D

您好!  

禁用 ECC 后、我能够在两个内核上对闪存进行编程

启用 ECC 后、CPU1会正确刷写、但 CPU2会复位。

整个代码只有相同的区别

 ECC_ENABLE.bit.ENABLE = 0xA;//表示 ENABLE

可能是什么原因

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ninad、

    您可能没有为 CPU2对 ECC 进行编程。  您如何对闪存进行编程?  使用 API 或 CCS 插件?

    对 API 使用 Fapi_AutoEccGeneration 模式。

    对于插件、您将在 GUI 中看到 AutoEccGeneration 选项-确保已启用(默认情况下已启用)。

    我在其他帖子中注意到、我向您发送了闪存 API 和 ECC 常见问题解答链接-请浏览这些链接。

    e2e.ti.com/.../faq-flash-frequently-asked-questions

    谢谢、此致、
    Vamsi