This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:能够输出5V 电压的 TMS320F28379D GPIO 引脚?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015171/tms320f28379d-tms320f28379d-gpio-pins-capable-of-outputting-5v

器件型号:TMS320F28379D

大家好、我想知道 TMS320F28379D GPIO 引脚是否能够输出5V 电压、如果能够输出电压、如何配置它? 默认情况下、我在 GPIO 引脚上测量3.3V 电压。 是否有任何其他 TI Launchpad 套件能够在 GPIO 引脚上输出5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无引脚具有5V 输出。 您必须使用电平转换器。