This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:在 CCS 监视窗口中、long 类型变量值意外错误

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014716/tms320f280045-long-type-variable-value-accidental-not-correct-in-ccs-watch-window

器件型号:TMS320F280045

您好、香榭丽舍

     我的客户在 CCS 变量观察窗口中遇到 long 类型变量值不正确。 他们不确定它是否与 C2000指令错误或 CCS 错误相关、需要您的帮助来调查根本原因。  

      下面是一个示例。   以下代码中的变量值应在+/-6范围内、而其值将在具有自由运行模式的 CCS 变量窗口中为65535。  

      请找到测试项目以重现问题。 我们使用 CCS10.3 window64版本和 ti-CGT-C2000_21.6.0.LTS。  COFF 和 ELF 格式存在相同的问题。   

      我们尝试禁用 INT 并将 TempAx 分配给专用内存以避免随机损坏、但也发生了相同的问题。  

      感谢您的支持!  

      简  

e2e.ti.com/.../V54015U111_5F00_FINAL_5F00_COFF.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jane:  

    看看测试项目并返回给您。

    此致

    Siddharth