尊敬的 TI:
我对 F28379D 的 EPWM1模块同步感到困惑。 从 TRM 中的图15.7可以看出、EXTSYNCIN1始终连接到 EPWM1。 EXTSYNCIN1来源于 INPUTXBAR5。 缺省情况下、INPUTXBAR5被连接至 GPIO0。 这是否意味着 EPWM1始终与 GPIO0上的信号同步? 如果 EPWM1A 在占空比为50%的情况下启用、该怎么办? EPWM1是否会始终由 EPWM1A 同步? 我想答案是否定的、但为什么呢? 如何为 EPWM1正确配置外部同步?
此致。