This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:DRV8305

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014882/tms320f28027f-drv8305

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV8305MOTORWARE

你(们)好

我使用@8027f launchpad 和 drv8305作为 Booster XL。 我正在开发应用、以便以给定的速度运行 BLDC 电机。 我已经下载了 CCS v10.3.1和 motorware 以及 InstauniversalGUI。 我已导入 lab01,02,05b。 我找不到 main.c 文件。 我想做一些更改。 在哪里可以获得 main、c (main.c 的路径/位置)。 请提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载并安装 motorware。 您可以在下面的文件夹中找到实验指南、其中包含有关这些实验的操作说明。

    \motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\control

    主文件名不是 main.c、它是 proj_lab01.c、 proj_lab02.c 或 proj_lab05b.c、可在以下文件夹中单独找到这些实验。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_ocs\src

    您可以按照实验指南在 CCS 中运行这些实验、以帮助您了解更多内容。