This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMDSCNCD28069MISO、TMDSCNCD28069ISO、Motorware、CCS

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE, TMDSCNCD28069ISO, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014670/tmdshvmtrinspin-tmdscncd28069miso-tmdscncd28069iso-motorware-ccs

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:MOTORWARETMDSCNCD28069MISOTMDSCNCD28069ISOcontrolSUITE

大家好、我正在使用 TMDSHVMTRINSPIN 评估板、并将 TMDSCNCD28069MISO 控制卡(在实验中损坏)与 Motorware 结合使用

我有 TMDSCNCD28069ISO 控制板。

我知道 TMDSCNCD28069ISO 不能使用 Motorware 程序。 因此、我尝试 使用 TMDSCNCD28069ISO 和 CCS 来驱动 PMSM (PM 同步电机)。

但它不起作用...

我的问题是:  

1. TMDSHVMTRINSPIN 板不支持 TMDSCNCD28069ISO ?

2.如何使用  TMDSHVMTRINSPIN 和 TMDSCNCD28069ISO 驱动 PMSM ? (是否有使用 CCS 进行速度控制的示例驱动电机?)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="487403" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014670/tmdshvmtrinspin-tmdscncd28069miso-tmdscncd28069iso-motorware-ccs ]1.  TMDSHVMTRINSPIN 板不支持 TMDSCNCD28069ISO ?[/QUERP]

    是的、但不能在 motorWare 中运行 instaspin 示例、而 motorWare 仅支持  TMDSCNCD28069MISO。

    [引用 userid="487403" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014670/tmdshvmtrinspin-tmdscncd28069miso-tmdscncd28069iso-motorware-ccs ]2. 如何使用  TMDSHVMTRINSPIN 和 TMDSCNCD28069ISO 驱动 PMSM ? (是否有使用 CCS 进行速度控制的示例驱动电机?)

    您可以通过以下链接在 controlSUITE 中找到非 instaspin 示例。

    [常见问题解答]用于电机控制的 C2000 MCU 入门

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/855709