This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:***没有规则使 target 'C:/ti/c2000/C2000Ware_3_03_00_00/driverlib/f28004x/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib 和#39;、需要&'all'。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014704/tms320f280049c-no-rule-to-make-target-c-ti-c2000-c2000ware_3_03_00_00-driverlib-f28004x-driverlib-ccs-debug-driverlib-lib-needed-by-all

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、团队、

我面临的问题与此帖子 中的问题相同:链接  

gmake:***没有使目标'C:/ti/c2000/C2000Ware_3_03_00_00/driverlib/f28004x/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib '成为'All'所需的规则。

我按照上一帖子中的建议尝试了多个编译 器版本(甚至下载了旧的20.2.1.LTS)并使用了当前的20.2.5。

我还尝试 将选项--advice:performance 更改为--advice:performance=none

请在这里帮帮我。

谢谢、此致、  

胡安。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    您能否发送完整的构建日志? 在 CCS 中、您能否检查是否选择了正确的编译器版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    ****为项目 F280049C_InsulationPortV_BP_v0.2构建配置 CPU1_RAM 的纯净构建****

    "C:\\ti\\ccs1031\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 clean -o

    DEL /F "F280049C_InsulationPortV_BP_v0.2.hex""F280049C_InsulationPortV_BP_v0.2.out"
    del /F "main.obj""device\device.obj""device\f28004x_codestartbranch.obj"
    del /F "main.d""device\device.d"
    del /F "device\f28004x_codestartbranch.d"
    找不到 C:\Users\a0485296\TI Drive\Riso - Juan\GUI Composer\ORIGINAL\F280049C_isolationPortV_BP_v0.2\CPU1_RAM\F280049C_isolationPortV_BP_v0.2.hex
    找不到 C:\Users\a0485296\TI Drive\Riso - Juan\GUI Composer\ORIGINAL\F280049C_isolationPortV_BP_v0.2\CPU1_RAM\device\f28004x_codestartbranch.d
    已完成清理

    ****构建完成****

    ****为项目 F280049C_InsulationPortV_BP_v0.2构建配置 CPU1_RAM ****

    "C:\\ti\\ccs1031\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

    编译文件:"../device/f28004x_codestartbranch.asm
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1031/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.5.LTS/bin/cl2000 /Users/a0485296/TI /ti/c2000/C2000Ware_3_04_00_00/driverlib/f28004x/driverlib -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 -float_support=fpu32 -tmu_support=vcu_support=vcu0 -off -include_path="C:/Users/a0485296/TI /ti/ccs1031/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.5.LTS/include drive/riso - ju/guie/origin/f280049C_suppression-trab-ov_bp-drive_display-express-cn_express-drive_bpbp_gui_isd_express-ov.cn_bpf-nature/gui_gui_gui_isd_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui=v-ov-express-d_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui=-es=d_gui_gui_gui_gui_gui_gui_guide-bes=-es=-d_guide-bpf-ines=v-es=v-/device/f28004x_codestartbranch.asm /Users/a0485296/TI
    已完成构建:"./device/f28004x_codestartbranch.asm

    gmake:***没有使目标'C:/ti/c2000/C2000Ware_3_03_00_00/driverlib/f28004x/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib '成为'All'所需的规则。

    编译文件:"../device/device.c
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1031/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.5.LTS/bin/cl2000 /Users/a0485296/TI /ti/c2000/C2000Ware_3_04_00_00/driverlib/f28004x/driverlib -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 -float_support=fpu32 -tmu_support=vcu_support=vcu0 -off -include_path="C:/Users/a0485296/TI /ti/ccs1031/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.5.LTS/include drive/riso - ju/gui_support=tran/gui_support=v100pf-board/gui_display_gui_gui_isd=v/gui_display_gui_gui_isd=v/gui_gui_super -out_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui=-out-out-es=v/gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_guides=-out-out-out-out-out-es=v0.2 -es=v/gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_guides=/device/device.c /Users/a0485296/TI
    已完成构建:"./device/device.c

    编译文件:"../main.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1031/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.5.LTS/bin/cl2000 /Users/a0485296/TI /ti/c2000/C2000Ware_3_04_00_00/driverlib/f28004x/driverlib -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 -float_support=fpu32 -tmu_support=vcu_support=vcu0 -off -include_path="C:/Users/a0485296/TI /ti/ccs1031/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.5.LTS/include drive/isolation=fpu/gui_support=tumu280049C -v_support=vcu-out_probp -gui_gui_gui_gui_isd_guide-guide-gui_gui_gui_guides=v280020=v/guide-ov-ines=v-ines=v-intran_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_is/gui_isd_gui_ines=-ines=v-ines=v-ines=v-out-ines=v-out_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_gui_b /Users/a0485296/TI
    建筑完工:"../main.c"

    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    您的项目设置中看起来有问题。  

    包括如下内容  

    include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_3_04_00_00/driverlib/f28004x/driverlib -

    但您看到的错误是较旧的 C2000ware DriverLib。

    gmake:***没有使目标'C:/ti/c2000/C2000Ware_3_03_00_00/driverlib/f28004x/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib '成为'All'所需的规则。

    您是否将旧版本的 DriverLib 作为相关项目?   您知道 C2000Ware_3_03_00_00的来源吗?