请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025 各位专家、您好!
在对编译的十六进制文件中的结构变量进行寻址时、会导致地址向后移动两个字节的原因是什么? 例如下面、正确的编译结果将是 E2AF0210、但异常的编译结果是 E2AF0212。 源代码与相同的 CCS 版本和编译器版本完全相同。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
在对编译的十六进制文件中的结构变量进行寻址时、会导致地址向后移动两个字节的原因是什么? 例如下面、正确的编译结果将是 E2AF0210、但异常的编译结果是 E2AF0212。 源代码与相同的 CCS 版本和编译器版本完全相同。


e2e.ti.com/.../CCS-Project-Analysis.7z
这是项目。 密码为 hoymiles@2022
您是否能够以某种方式构建并获得第一个结果、然后以某种方式再次构建并获得第二个结果? 如果是、这些构建之间会发生什么变化?
请将构建置于您得到不良结果的状态。 使用类似于...的命令拆解
dis2000 final_execute.out > final_executable_dis.txt
dis2000与编译器 cl2000位于同一目录中。 将 final_executable.out 更改为由链接器创建的最终可执行文件的名称。 检查输出。 找到问题说明。 它是好还是坏?
谢谢、此致、
乔治