This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:将固件编程到器件的时间

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136763/tms320f280025c-the-time-for-programming-the-firmware-into-device

器件型号:TMS320F280025C

您好 Champ、

我正在向我的客户提出要求。

它们已准备好投入生产、工厂正在询问 将 FW 编程到 MCU 的大致时间。

时间是否来自已擦除和编程的闪存存储器数量? 我们如何计算  将 FW 编程到 MCU 的大致时间?

 时间是否与生成的输出文件(.out)的大小或使用的编程工具有关?

谢谢、此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    以下是数据表中的内容。  这假定闪存 API 和应用程序映像在器件中可用。   

    确切的时间取决于用于将映像流式传输到器件的引导外设。   

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    感谢数据表的屏幕截图、我对此很清楚。

    [引用 userid="16728" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136763/tms320f280025c-the-time-for-programming-the-firmware-into-device/4218548 #4218548"]确切的时间取决于用于将映像流式传输到器件的引导外设

    您是否想进一步说明一下您对引导外设的指是什么? 您是指引导方式(即引导至闪存)吗?

    此外,是否会准确计算确切时间? 以及如何实现?

    谢谢、此致、

    Johnny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    我是说、这取决于应用程序闪存映像如何加载到器件中:例如、通过 JTAG、通过 SCI 引导加载程序等   

    具体时间取决于不同的参数。  示例:如果选择了基于 SCI 的加载、具体时间取决于波特率、图像尺寸、握手等

    有关更多详细信息、请联系客户将用于生产的闪存编程工具的开发人员。  

    谢谢、此致、
    Vamsi