Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, POWERSUITE
主题中讨论的其他器件: powerSUITE
您好!
我对基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正(PFC)参考设计的设计指南 TIDM-1000有疑问。
具体而言、它位于第6.4.3.2节"设计电压环路补偿器"中。
在使用补偿设计 器进行电压环路 PI 补偿调优的图38中、电压环路 PI 补偿调优似乎是在零极点格式领域使用 KDC 和 fz0等参数执行的。
极点零格式的传递函数似乎 是 G (s)=Kdc (s + Zo)/s
我发现、在图38中、补偿系数 Kp 和 Ki 随着 KDC 和 Zo 的变化而变化。
请参阅下面随附的捕获图像。
当 Zo 从0.001增加到0.002时、Kp 从0.3999749变为0.3999497、 Ki 从0.0001257变为0.0002514。

因此、我有以下两个问题:
Kp 和 Ki 如何与 KDC 和 Zo 有分析性的关系? 换言之,将 Kp 和 Ki 与 Kdc 和 Zo 关联的等式是什么?
2. 在图38中单击 Save COMP 按钮时、补偿器值 Kp 和 Ki 似乎会保存到项目中。 固件中的哪些变量分别与 Kp 和 Ki 关联?
感谢你的建议。
此致、
JS Yoo