This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:如何使用数字比较子模块同步 ePWM?

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1131890/tms320f28377s-how-to-synchronizing-the-epwm-using-the-digital-compare-submodule

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我需要三个 ePWM 模块通过来自 GPIO 引脚或模拟比较器输出的三个不同外部触发器进行同步。 我认为我需要为此使用直流模块、因为所有 ePWM 模块只有两个独立的信号。 (EXTSYNCIN1和 EXTSYNCIN2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ari、

    由于美国假期即将到来、请期待明天收到回复。  

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ari、

    我以前没有获得带宽来处理它。 您是否仍在寻找解决方案或已解决问题?

    谢谢、此致、

    桑托什