This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034-Q1:BLDC 电机是否需要相电压测量

Guru**** 2968610 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136357/tms320f28034-q1-does-a-bldc-motor-require-phase-voltage-measurement

器件型号:TMS320F28034-Q1
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我需要支持具有低侧相电流感应、直流总线电压感应和直流链路电流传感器的定制板。 没有相位电压或霍尔效应传感器。  

电路板需要支持 PMSM 和 BLDC 电机(可能具有梯形反电动势)。 允许任何可接受的控制方案、PMSM 很可能使用 FOC 控制。 我计划使用 SMO 观测器进行 PMSM FOC 控制。 我的直觉是、这不能用于梯形 BLDC 电机、因为角度会模糊不清。

是否有方法在没有相电压的情况下控制 BLDC 电机、或者是否必须重新设计此电路板? 如果有办法、我如何确定转子的角度? 是否有一个特定的 TI 库文件可以在不使用 INSTASPIN-FOC 或 CLA 的情况下执行此操作、这两个文件都不适用于此处理器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="533347" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136357/tms320f28034-q1-does-a-bldc-motor-require-phase-voltage-measurement "]是否有方法可以在没有相电压的情况下控制 BLDC 电机或者是否必须重新设计此电路板?

    对于具有 SMO/eSMO 或传感 FOC 的无传感器 FOC、无需相电压感应信号。

    [引用 userid="533347" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136357/tms320f28034-q1-does-a-bldc-motor-require-phase-voltage-measurement "]是否有一个特定的 TI 库文件可以在不使用 INSTASPIN-FOC 或 CLA 的情况下执行此操作,这两个文件都不适用于此处理器?

    您可以尝试按以下链接下载并安装 controlSUITE、如果 您想使用 F28034器件、请查看示例。

    https://www.ti.com/tool/controlsuite

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Sensorless

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105\PM_Sensorless

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我迄今一直提到的文件。 但是 、它们只提到具有正弦 BEMF 曲线的 PMSM 电机。  相同的 SMO 是否会直接用于梯形 BEMF 曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 eSMO 工作正常、但性能可能不如 采用正弦 BEMF Profil 的 PMSM 电机好。