This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:C2000-GANG 是否支持 TMS320F28388 MCU?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1134920/c2000-gang-are-tms320f28388-mcus-supported-by-c2000-gang

器件型号:C2000-GANG

您好、TI 专家:

     我们需要分组对 TMS320F28388系列 MCU 进行编程。 最近、我们尝试使用编程工具 C2000-GANG、但在 GUI 下拉列表中找不到28388 MCU 类型。

 最新的 Gang 编程器是否支持28388系列 MCU?  

     此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好凤祥、

    它受支持。  我将进行检查并告诉您为什么不显示它。

    您使用的是哪个版本?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gudivada 您好、

          硬件版本:1.05;固件版本:1.01.07.00。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好凤祥。  我会告诉你。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fenxiang、

    Elprotronic 团队 正在检查详细信息。  我将在本周结束前回来。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gudivada:  

       新的一周已经到来。  Elprotronic 是否有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好凤祥、

    很抱歉耽误你的时间。  是的、我与他们讨论过。  Elprotronic 注意到其软件中 CM 内核解锁存在问题。  因此、他们在修复时暂时将其从列表中删除。

    谢谢、此致、
    Vamsi