This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:与 DS1747连接

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1137100/tms320f28379d-interfacing-with-ds1747

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

各位专家:

寻求您的帮助:

我已将 DS1747连接到 TMS320F28379D。 我已使用 CS2芯片选择:

连接原理图如下所示:

我还附上了我正在使用的示例代码。 我无法设置 RTC 和读取 RTC。

请告诉我设置 RTC 寄存器的正确地址是什么。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

e2e.ti.com/.../emif_5F00_ex1_5F00_16bit_5F00_asram.c

e2e.ti.com/.../emif_5F00_asram_5F00_pin_5F00_setup.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ArSuzy、

      调试您的代码不是我们在 e2e 上可以支持的。 作为 C2000ware 的一部分、Driverlib 和位字段下提供了 ASRAM 示例。 请评估您的特定配置与提供的示例有何不同。