This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:使用28377编译 PI 补偿器。 使用 FRA 测量波特图后、发现 PI 补偿器的零点频率极点位置已移动

Guru**** 2612535 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1137336/tms320f28377s-use-28377-to-compile-pi-compensator-after-measuring-bode-diagram-with-fra-it-is-found-that-the-zero-frequency-pole-position-of-pi-compensator-has-moved

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:SFRA

当)FRA(测量环路特性的波特图时、模型为 Venable 7405 μ s、发现数字 PI 补偿器的零频率极点似乎无法补偿。 低频带中的增益非常低、相位不会下降90度、这与极点补偿完全不同。 但是、高频段与仿真结果类似。 多个测量的结果是相同的。 您是否遇到过类似的问题?

在下图中、蓝色是 环路传递函数的 FRA 实验结果、红色是功率级实验结果。 在仿真中、理想情况是低频增益以-20dB 的斜率下降、而不是我测得的非常温和的斜率下降。 功率级别结果与理论仿真类似。

为了与实验进行比较、我将 SIMPLIS)中仿真(中的极点位置从0Hz 更改为2kHz、并获得了以下结果:

可以看出、该结果接近于实验测量值、因此我怀疑极点位置已移动、但未发现类似情况。

我想知道 PI 补偿器的极点是否会移动?