This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:28377d 的 CPU1和 CPU2之间的速度问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1137666/tms320f28377d-speed-problem-between-cpu1-and-cpu2-of-28377d

器件型号:TMS320F28377D

这是一个有关 f28377d 双核 CPU1和 CPU2速度的问题。

如果我仅激活 f28377d 的 CPU1、则一个循环将变为1。
但是、当我启用 CPU1和 CPU2时、CPU1在一个循环中花费5秒以上。 (CPU2的所有中断都在禁用状态下进行了测试。)
CPU1的处理速度已减慢。

这似乎是 CCS 配置问题。
附加的图片是编辑后的屏幕。

你能给我一些建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内核之间是否有任何握手机制?  

    谢谢、此致、

    桑托什