This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:高速可变记录创意

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136995/tms320f28379d-high-speed-variable-logging-ideas

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我有一些运行裸机的应用程序代码、我想以100us 的速率轮询32位变量、并将样本流式传输到其他具有足够 RAM 的非板载器件。 这需要在应用程序代码中透明地发生、即理想情况下零开销。 然后,非板载设备将把数据处理到 MDF 日志文件中,以便由 Vector canape 等 MCD 工具进行分析。

我找不到一个显而易见的现成解决方案、第一部分是:如何配置从 TI 微控制器快速流式传输变量、而开销可以忽略不计。

在搜索高速实时数据交换后、一些旧处理器上的 HS-RTDX 模块似乎符合要求、但现在看起来已经过时了。

另一种选择是使用 JTAG、但实际上找不到任何允许我使用 API 来设置快速轮询存储器地址的 COTS 工具。 CCS 是否允许我快速轮询内存并写入 CCS PC 上的文件?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kier、

    [引用 userid="479799" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136995/tms320f28379d-high-speed-variable-logging-ideas "]如何配置从 TI 微控制器快速流式传输变量的开销可以忽略不计。

    我相信我们在 CCS 中没有这样的内置工具可供您执行此操作。 我会将您的问题转发给 CCS 团队、看看他们是否有进一步的建议。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kier、

    不确定 CCS 是否完全支持您想要执行的操作。 由于您的器件支持实时模式、因此您应该能够以非插入方式访问存储器。 因此、您可以使用 DSS 脚本读取变量的存储器位置、并将其写入缓冲区或日志中的某个位置。 我不知道 DSS API 的开销是否允许您实现100us 的间隔目标、但您可以尝试、

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。