This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2560840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1137623/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

您好!

我在 CCS 中遇到 Blackhawk USB560v2 System Trace Emulator 的问题。 错误消息可在下面找到。

控制器本身检测到电缆断开。
用户必须将电缆/仓体连接到目标。 

根据错误消息、解决方案已尝试以下链接。

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#If_using_BlackHawk_emulators


但是、在我的案例中、此解决方案对我没有帮助。 在我的案例中、使用了14引脚 JTAG 探针、并选择"Blackhawk XDS560v2-USB System Trace Emulator"作为目标配置。







你有什么建议吗?

此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否运行“测试连接”? 它报告的错误是什么?

    是否可以检查 Windows 设备管理器? 它是否正确枚举?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我运行"测试连接"、您可以在下面看到我从它得到的结果。

    这就是我看到的"设备管理器"面板、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在之前和停止工作之前会起什么作用、或者 您是第一次尝试此仿真器?

    您能否尝试将电路板置于等待引导模式、然后再试一次?