This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1137937/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我的项目需要添加暂停模式、我从中读取了示例  

C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f28002x\examples\lpm\lpm_ex5_haltwake_gpio.c &  

C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f28002x\examples\lpm\lpm_ex6_haltwake_gpio_watchdog.c、并且我使用 看门狗从暂停状态唤醒、但我的系统无法唤醒。 中断 块未进入。 有人建议这样做吗?

谢谢

John

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如 TRM 中所述、从 HALT 模式唤醒仅为 GPIO。 Ex5将 GPIO0配置为禁用看门狗的唤醒源。 而 ex6启用了看门狗。 一旦看门狗到期、器件将复位

    此致、

    Veena