This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:编译 instaSpin 项目时出现 gmake 错误

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1135940/tms320f28069m-gmake-error-while-compile-the-instaspin-project

器件型号:TMS320F28069M

您好!

我使用微控制器 TMS320f28069M 和 CCS V11进行 Instaspin 运动控制。

在 Instaspin 实验室的项目构建过程中、我遇到 gmake 文件错误。

我已经尝试过

1) 1)重新安装 CCS

2)更改编译器版本

3) 3)更改运行时支持库

帮助我解决该错误。

附加了错误文件以供参考。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试在 CCS 中直接导入示例实验而不进行任何更改、以查看发生了什么情况? 您在其他实验中是否遇到了相同的问题?

    在"Project Properties of Project"中的"Runtime support library"下、您需要选择"rts2800_ml.lib"。 无需选择器件和内核、只需默认使用"Generic C28xx device"即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试 仅导入示例实验室而不进行任何更改、并且遇到了相同的问题。 我在其他实验示例中没有任何错误。

    选择"通用 c28xx 器件"后、我没有任何错误。

    但我使用的是“TMS320C2000开发工具”,使用“通用 c28xx 器件”是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢罗、解决了。 它仅是编码器、由于对齐问题、编码器丢失了一些脉冲。

    但实验12a 在额定速度下进行的惯性测试仍会产生误差2004。