This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069和 XDS100V2单击"Run"->"Connect target"重置处理器-如何停止它?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1137901/tms320f28069-tms320f28069-and-xds100v2-clicking-run---connect-target-resets-the-processor---how-do-i-halt-it-instead

器件型号:TMS320F28069

我需要解决的固件问题。 当我遇到该错误时、我将电路板带回到我的开发系统、并将 XDS100v2 JTAG 模块连接到我的电路板、然后点击"Run"->"Connect target"

此操作将始终复位处理器。 我需要知道如何简单地使其停止; 因为我试图在不更改 SRAM 中的环境变量的情况下捕获在运行时发生的条件

简而言之、我如何获得"Run"->"Connect Target"来停止和不复位处理器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要检查的一点是、是否使用启动 GEL 文件。 如果是,请检查 OnTargetConnect()回调函数,并查看其中是否有复位调用。

    例如、f28069.GEL 文件中的 OnTargetConnect()回调函数具有 GEL_Reset()调用。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎起作用。 谢谢你

    对于在 Linux 下运行 Code Composer 的任何人、可以在中找到我的 GEL 文件(f28069.GEL)(右键单击调试屏幕上的 C28x 并选择"Open GEL Files View")以下目录

    /opt/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/emulation/gel