This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:集成 DAC 的精度和最大采样率

Guru**** 2960160 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1137191/tms320f28027-accuracy-and-maximum-sampling-rate-for-integrated-dac

器件型号:TMS320F28027

大家好、

我有一位客户尝试使用 TMS320F28027为 PSFB DC/DC 实现峰值电流模式控制。

它们使用 DAC 作为斜坡发生器、如下文 TRM (CHAP 7.4)中所述:

 

1.我是否可以与您一起检查比较器所使用的 DAC 的最大采样率是多少? 我尝试查看数据表(第9.9.1.3.1节)、但似乎没有明确的解释...  

2.是否有任何 TI DSP 具有更好或更精确的斜坡发生器?

谢谢!

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    [引用 userid="492504" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1137191/tms320f28027-accuracy-and-maximum-sampling-rate-for-integrated-dac ]1. 我是否可以与您一起检查比较器所使用的 DAC 的最大采样率是多少? 我尝试查看数据表(第9.9.1.3.1节)、但似乎没有明确的解释...  [/报价]

    DAC 是一款10位 DAC。  斜坡将生成一个在每个 SYSCLK 上改变的值。 该值用作比较器的"负"端子输入。  

    [引用 userid="492504" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1137191/tms320f28027-accuracy-and-maximum-sampling-rate-for-integrated-dac ]2. 是否有任何 TI DSP 具有更好或更精确的斜坡发生器?[/QUERP]

    我不能说其他 TI 产品、但对于 C2000器件、我建议查看 F28002x 器件类。

    下面的"TMS320F2802x/TMS320F2803x 至 TMS320F28002x 迁移概述"应用报告中的代码段

    与采用 F2802x/03x 器件上集成的10位基准数模转换(DAC)电路的简单模拟比较器相比、F28002x CMPSS 进行了大量增强。 F28002x 器件上提供四个 CMPSS 模块。 每个模块包含两个比较器、两个基准12位 DAC、两个数字滤波器和一个斜坡发生器。 CMPSS 模块可用于实现峰值电流模式控制和电压跳闸监控、这些应用用于开关模式电源控制和功率因数校正等应用。 该模块围绕一对模拟比较器进行设计、可生成数字输出、指示正输入电压是否大于负输入电压。 比较器的正输入始终由外部引脚驱动。 负输入可由一个外部引脚或一个内部可编程12位 DAC 驱动作为基准电压。 写入 DAC 的值可立即生效或与 ePWM 事件同步。 下降斜坡发生器可用于控制模块中一个比较器的内部 DAC 参考值、从而在数字电源应用中实现峰值电流模式控制。 每个比较器输出都通过可编程数字滤波器进行馈送、以防止电气开关噪声导致伪跳闸信号。 CMPSS 的输出会向 ePWM 事件触发器子模块和 GPIO 结构生成跳闸信号。 此外、CMPSS 具有 PWM 消隐功能、可清除和复位接近 ePWM 周期边界的现有或即将发生的跳闸条件。 此外、通过使用模拟子系统互连方案、CMPSS 比较器的正负输入信号是可独立选择的。"

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、  

    感谢您的回复、该10位 DAC 的采样率如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    我不相信我们会将其分类。 让我与团队中的其他人核实一下。 明天我会回复。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    这将来自 DAC 稳定时间。 请参阅数据表中的 DAC 稳定时间图。 根据 DAC 阶跃大小(在 DAC 输出值之间变化)以及您希望在其中稳定多少个代码、会有不同的 DAC 稳定时间。

    此致、

    Marlyn