This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何使用 UNIFLASH 对 F28388D 的闪存进行编程

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1137111/tms320f28388d-how-to-use-uniflash-to-program-the-flash-of-f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHC2000WARE

我正在尝试使用 TI 的 UNIFLASH 8.0来刷写 F28388D 卡(MCU063B)。 但它的剂量不起作用。 以下是错误消息:  

[9/23/2022、3:38:17 PM] [INFO_C28xx_CPU1:GEL 输出:存储器映射初始化完成
[9/23/2022、3:38:17 PM] [INFO_C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始...
[9/23/2022、3:38:17 PM] [INFO_C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成...
[9/23/2022、3:38:17 PM] [INFO_C28xx_CPU1:GEL 输出:CPU2超出复位状态并配置为等待引导。 (如果您以前连接过、可能必须恢复 CPU2才能到达等待引导循环。)
[9/23/2022、3:38:17 PM] [INFO_C28xx_CPU1:GEL 输出:CM 超出复位范围并配置为等待引导。 (如果您以前连接过、可能必须恢复 CM 才能到达等待引导循环。)
[9/23/2022、3:38:18 PM] [INFO_C28xx_CPU1:如果在一个内核上执行擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 在对两个闪存组进行编程后、可以开始从 SR 执行用户代码。
[9/23/2022、3:38:18 PM] [INFO_C28xx_CPU1:只有 CPU1片上闪存插件可以为 CPU1、CPU2和 CM 闪存操作配置时钟。 当调用 CPU1闪存操作时、插件会自动配置 PLL。 但是、如果用户希望仅执行 CPU2或 CM 闪存操作而不在当前会话中执行先前的 CPU1操作、则应在调用 CPU2和 CM 闪存操作之前单击 CPU1的片上闪存插件中的"配置时钟"按钮。 使用此按钮时、Flash 插件将使用 INTOSC2作为时钟源、将 CPU1/CPU2的时钟配置为190MHz、将 CM 配置为95MHz。 插件将像这样保留 PLL 配置、用户应用应根据应用的要求配置 PLL。
[9/23/2022、3:38:18 PM] [INFO_C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始...
[9/23/2022、3:38:18 PM] [INFO_C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成...
[9/23/2022、3:38:18 PM] [INFO_C28xx_CPU1:GEL 输出:CPU2超出复位状态并配置为等待引导。 (如果您以前连接过、可能必须恢复 CPU2才能到达等待引导循环。)
[9/23/2022、3:38:18 PM] [INFO_C28xx_CPU1:GEL 输出:CM 超出复位范围并配置为等待引导。 (如果您以前连接过、可能必须恢复 CM 才能到达等待引导循环。)
[9/23/2022、3:38:19 PM] [错误] C28xx_CPU1:文件加载器:验证失败:地址0x100000@程序的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
===========================================================================================================================================

该程序是从 TI 网站"led_ex1_blinky.txt"下载的简单程序。

输出格式设置为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen Li、

    能否检查是否有任何内容映射到 链接器命令文件中的地址0x100000?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vamsi;

    我没有修改链接命令文件中的任何内容。 我刚才下载了整个项目"led_ex1_blinky"并运行它。 我可以在 CCS 中的 RAM 中成功运行它、并且可以在 CCS 中成功运行它并以闪存模式对其进行编程。 我无法使用 UniFlash 对其进行编程。

    我从 C2000ware - 4.01.00.00下的示例中下载了该软件:F2838x => c28=>led_ex1_blinky。

    我将输出文件格式设置为 TI-TXT。

      

    这是一个非常简单的程序。 您能否验证您是否可以使用侧面的"UniFlash"对其进行编程。

    为了方便、我粘贴了下面的链接命令文件。 同样、我没有修改任何内容、它与"Resource Explorer"中的示例完全相同

    ===========================


    存储器

    /* begin 用于"引导至闪存"引导加载程序模式*/
    开始:origin = 0x080000,length = 0x000002
    BOOT_RSVD:origin = 0x000002,length = 0x0001AF // M0的部分,引导 ROM 将此用于栈*/
    RAMM0:origin = 0x0001B1,length = 0x00024F
    RAMM1:origin = 0x000400,length = 0x0003F8 //片上 RAM 块 M1 */
    // RAMM1_RSVD:origin = 0x0007F8,length = 0x000008 //根据勘误咨询“Memory:Prepetching Beyond valid Memory”(内存:超出有效内存的预取),保留并不用于代码*/
    RAMD0:origin = 0x00C000、length = 0x000800
    RAMD1:origin = 0x00C800,length = 0x000800
    RAMLS0:origin = 0x008000、length = 0x000800
    RAMLS1:origin = 0x008800,length = 0x000800
    RAMLS2:origin = 0x009000,length = 0x000800
    RAMLS3:origin = 0x009800,length = 0x000800
    RAMLS4:origin = 0x00A000,length = 0x000800
    RAMLS5:origin = 0x00A800,length = 0x000800
    RAMLS6:origin = 0x00B000、length = 0x000800
    RAMLS7:origin = 0x00B800,length = 0x000800
    RAMGS0:origin = 0x00D000,length = 0x001000
    RAMGS1:origin = 0x00E000、length = 0x001000
    RAMGS2:origin = 0x00F000、length = 0x001000
    RAMGS3:origin = 0x010000,length = 0x001000
    RAMGS4:origin = 0x011000,length = 0x001000
    RAMGS5:origin = 0x012000,length = 0x001000
    RAMGS6:origin = 0x013000、length = 0x001000
    RAMGS7:origin = 0x014000,length = 0x001000
    RAMGS8:origin = 0x015000,length = 0x001000
    RAMGS9:origin = 0x016000,length = 0x001000
    RAMGS10:origin = 0x017000,length = 0x001000
    RAMGS11:origin = 0x018000,length = 0x001000
    RAMGS12:origin = 0x019000,length = 0x001000
    RAMGS13:origin = 0x01A000,length = 0x001000
    RAMGS14:origin = 0x01B000,length = 0x001000
    RAMGS15:origin = 0x01C000,length = 0x000FF8
    // RAMGS15_RSVD:origin = 0x01CFF8,length = 0x000008 //根据勘误咨询“Memory: pret撷取 超出有效内存”*/,保留并不用于代码

    /*闪存扇区*/
    FLASH0:origin = 0x080002,length = 0x001FFE /*片上闪存*/
    FLASH1:origin = 0x082000,length = 0x002000 //片上闪存*/
    FLASH2:origin = 0x084000、length = 0x002000 //片上闪存*/
    FLASH3:origin = 0x086000、length = 0x002000 //片上闪存*/
    FLASH4:origin = 0x088000、length = 0x008000 //片上闪存*/
    FLASH5:origin = 0x090000,length = 0x008000 //片上闪存*/
    Flash6:origin = 0x098000、length = 0x008000 //片上闪存*
    FLASH7:origin = 0x0A0000,length = 0x008000 //片上闪存*/
    FLASH8:origin = 0x0A8000、length = 0x008000 //片上闪存*/
    FLASH9:origin = 0x0B0000,length = 0x008000 //片上闪存*/
    FLASH10:origin = 0x0B8000、length = 0x002000 //片上闪存*/
    FLASH11:origin = 0x0BA000、length = 0x002000 //片上闪存*/
    FLASH12:origin = 0x0BC000、length = 0x002000 //片上闪存*/
    FLASH13:origin = 0x0BE000、length = 0x001FF0 /*片上闪存*/
    // FLASH13_RSVD:origin = 0x0BFFF0,length = 0x000010 //根据勘误咨询“Memory:Prepetching Beyond valid Memory”(内存:有效内存之外的预取)来保留代码,不要将其用于代码*/

    CPU1TOCPU2RAM:origin = 0x03A000,length = 0x000800
    CPU2TOCPU1RAM:origin = 0x03B000,length = 0x000800
    CPUTOCMRAM:origin = 0x039000,length = 0x000800
    CMTOCPURAM:origin = 0x038000,length = 0x000800

    CANA_MSG_RAM:origin = 0x049000、length = 0x000800
    CANB_MSG_RAM:origin = 0x04B000、length = 0x000800

    复位:origin = 0x3FFFC0,length = 0x000002

    部分

    codestart:>开始,align (8)
    .text:>> FLASH1 | FLASH2 | FLASH3 | FLASH4、ALIGN (8)
    .cinit:> FLASH4,align (8)
    .switch:> FLASH1,ALIGN(8)
    .reset:> reset,type = DSECT /* not used,*/
    .stack:> RAMM1

    #if defined (_TI_EABI)
    init_array:> FLASH1,align (8)
    .bss:> RAMLS5
    .bss:输出:> RAMLS3
    .bss:CIO :>RAMLS5
    .data :> RAMLS5
    .sysmem:> RAMLS5
    /*初始化段进入闪存*/
    .const:> FLASH5、align (8)
    其他
    .pinit:> FLASH1,align (8)
    .ebss:> RAMLS5
    .esysmem:> RAMLS5
    .cio:> RAMLS5
    /*初始化段进入闪存*/
    .econst:>> FLASH4 | FLASH5、ALIG(8)
    #endif

    ramgs0:>RAMGS0,type=NOINIT
    ramgs1:>RAMGS1,type=NOINIT

    MSGRAM_CPU1_TO_CPU2:>CPU1TOCPU2RAM,type=NOINIT
    MSGRAM_CPU2_TO_CPU1:>CPU2TOCPU1RAM,type=NOINIT
    MSGRAM_CPU_TO_CM:> CPUTOCMRAM,type=NOINIT
    MSGRAM_CM_TO_CPU:> CMTOCPURAM,type=NOINIT

    /*以下部分定义适用于 SDFM 示例*/
    filter_RegsFile:> RAMGS0
    filter1_RegsFile:> RAMGS1,fill=0x1111
    Filter2_RegsFile:> RAMGS2,fill=0x2222
    Filter3_RegsFile:> RAMGS3,fill=0x3333
    Filter4_RegsFile:> RAMGS4,fill=0x4444
    Differit_RegsFile:>RAMGS5,fill=0x3333

    #if defined (_TI_EABI)
    .TI.ramfunc:{}负载= FLASH3,
    RUN = RAMLS0 | RAMLS1 | RAMLS2 | RAMLS3、
    Load_start (RamfuncsLoadStart)、
    load_size (RamfuncsLoadSize)、
    Load_End (RamfuncsLoadEnd)、
    RUN_START (RamfuncsRunStart)、
    run_size (RamfuncsRunSize)、
    RUN_END (RamfuncsRunEnd)、
    对齐(8)
    其他
    .TI.ramfunc:{}负载= FLASH3,
    RUN = RAMLS0 | RAMLS1 | RAMLS2 | RAMLS3、
    load_start (_RamfuncsLoadStart)、
    load_size (_RamfuncsLoadSize)、
    load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
    run_start (_RamfuncsRunStart)、
    run_size (_RamfuncsRunSize)、
    run_end (_RamfuncsRunEnd)、
    对齐(8)
    #endif

    /*
    //============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    //文件结束。
    //============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    *

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    感谢您提供信息。   

    您是否可以尝试加载输出文件并查看是否成功?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vamsi;

    我使用"xxx.out"文件对它进行编程、它可以正常工作。 非常感谢! 我可以忍受这种情况。 因此、我认为这个问题已经解决。

    如果您了解如何使"xxx.txt"文件正常工作、请向我们提供更新。 我不知道其他用户使用的格式是什么。 但我认为这是一个很好的信息和一个很好的实验。

    再次感谢!