This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:整流器桥输出(大约:BS1和 BS2)

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1138154/tmdshvmtrinspin-rectifier-bridge-output-around-bs1-and-bs2

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

您好!

我们为电路提供交流输入、而不与电路连接、也通过传递来升压 PFC。 但桥式直流总线输出增长速度非常慢,这是否正常? 或电路中的某个故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="456289" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1138154/tmdshvmtrinspin-rectifier-bridge-output-around-bs1-and-bs2 "]但桥接直流总线输出增长非常缓慢,这是否正常?[/quot]

    BS1上的直流总线增加正常整流电压值多长时间?  还是 BS1上的电压始终远低于交流输入的正常整流电压?

    您应该知道、交流输入线上有一个 NTC 用于限制大容量电容器的充电电流、因此  BS1上的直流总线电压将缓慢增加到交流输入的正常整流电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保险丝部分损坏。 我更换了它、现在工作正常