This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1158087/tms320f280049c-tms320f280049c

器件型号:TMS320F280049C

您好,

PWM

 我们正在使用 CMPSS 的示例代码来触发信号、它工作正常、但当我们将该代码与代码集成时、我们将获得 U、V、W 的 PWM 和 TI 代码。集成该代码时、我们将仅获得 U、V、W 的高 PWM 。您能否解释一下原因 发生了。 另外,如果在中集成了代码跳闸,则不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="528739" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1158087/tms320f280049c-tms320f280049c。您能解释一下发生这种情况的原因。 此外,集成代码跳闸不起作用。[/quot]

    您是否可以附加比较器和 ePWM 模块的配置代码? 如果不查看配置、就很难就可能发生的情况提出建议。  

    此致、

    Marlyn