This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:C2000.SYSCFG

Guru**** 2530550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1158215/tms320f28388d-c2000-syscfg

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

是否有关于如何使用 SYSCFG 工具的教程? 我正在启动一个新项目、尽管所有硬件都已设置、但最好能够放入 I/O 分配并使用一些自动工具来生成基本代码。

我确定它在某个地方、但似乎找不到它。

  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们绝对有一组您可以使用的配套资料。

    首先、您可以使用此 PDF 来浏览所有功能、并提供分步指南: https://www.ti.com/lit/an/spracx3/spracx3.pdf

    然后、您将看到以下介绍 SysConfig 优点的文档: https://www.ti.com/lit/wp/spry341/spry341.pdf

    现在、如果您喜欢视频、以下是 SysConfig 上的视频系列: https://training.ti.com/c2000-sysconfig-overview

    此器件有6个部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! "撰写本书"的人提供的一些好资源

            Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    顺便说一下、当您全面了解这些内容时、请告知我们:

    1.什么令人困惑?

    2.您想查看的任何其他配套资料?

    3.可添加的其他工具/功能

    4.发现的任何错误

    我们始终接受反馈并采取快速措施来修复问题、并将其推入下一版本!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、如果您有反馈、请将其发送给我或发布在此处、我们可以将其纳入其中。