This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOTORWARE:是否可以通过独立模式而非调试模式来执行 Motorware 的"Instaspin lab13c&quot?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, HVPMSMMTR, TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1133207/motorware-is-it-possible-to-execute-instaspin-lab13c-of-motorware-by-standalone-mode-not-debug-mode

器件型号:MOTORWARE
主题中讨论的其他器件: TMDSHVMTRINSPINHVPMSMMTR

尊敬的专家:


我正在使用 Motorware 的 instaspin lab 13c 评估如何使用 TMDSHVMTRINSPIN 驱动 HVPMSMMTR。 DSP 是 F28069M。
我能够使用 F28069M 板的板载调试器检查调试模式下的操作。

现在、让我提出标题问题。
我接下来要做的是单独运行 lab13c。 换句话说、即使在关闭微型计算机的电源后、
我只想通过打开微型计算机的电源和外部控制来运行程序。
是否可以修改 lab13以独立运行? 如果可能、请告诉我程序和方法。

我对外部控制的方法有一个想法、所以没有必要告诉我 外部控制的方法

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该是可能的、但您可能需要对项目进行一些小的修改。 您是否正在使用"Flash"构建配置? 闪存构建配置应该处理大多数更改(添加 CodeStartBranch.asm、初始化闪存包装程序、执行 ramfuncs memcpy 等)。

    然后、您需要替换"while (!(gMotorVars.Flag_enableSys));"其他一些方法、因为您无法在表达式窗口中设置它。 我认为这是您对外部控制的理解的一部分?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Whitney Dewey:

    很抱歉耽误你的回答。  感谢你的答复。
    我尝试实现闪存启动、它工作正常。
    我想我会再问一个问题。 在这种情况下、提前感谢您。