This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075-Q1:VREFH 和 VDDA

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1137668/tms320f28075-q1-vrefh-and-vdda

器件型号:TMS320F28075-Q1
主题中讨论的其他器件:REF5030OPA350

大家好、

即使在使用 ADC 时、也可以对 VREFH 和 VDDA 使用相同的电源吗? 或者、我应该为 VREFH 准备单独的线路吗?

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库统-圣

    虽然这样做不会损坏器件、但与缓冲的外部基准相比、VDDA 电源的精度会降低 ADC 性能。  噪声不仅会耦合到电源的基准中、而且与上述情况相比、它不会被标线。

    请查看 F2837xD 器件的 LaunchPad 原理图、了解外部参考电路的示例。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AFSa7NdB1y-Xl0dcjvxkhQ__c2000ware_devtools_package__FUz-xrs__LATEST

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

     感谢你的答复。

    [引用 userid="8973" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1137668/tms320f28075-q1-vrefh-and-vdda/4223377 #4223377">有关外部基准电路的示例、请查看 F2837xD 器件的 LaunchPad 原理图。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AFSa7NdB1y-Xl0dcjvxkhQ__c2000ware_devtools_package__FUz-xrs__LATEST

    我相信外部基准 IC (REF5030)和缓冲器(OPA350)用于在 LaunchPad 上生成 ADC 基准。 据我了解、预期的问题是 VDDA 可能不够精确/稳定、无法用作 ADC 基准。 如果是这种情况、那么我们是否可以通过放置额外的旁路电容器和滤波器/缓冲器来为 VDDA 和 VREFH 使用相同的3.3V 电压?

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kurumi、

    这应该起作用、尽管我们尚未使用此配置进行测试。  客户需要确保额外的旁路电容器/滤波器足以正常运行。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、非常感谢!