This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:保存和读取闪存中的数据

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038094/tms320f28379d-saving-and-reading-data-to-flash

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我的项目中有如下所示的数据表。 我想将该表保存到闪存中、并在程序第一次运行时读取它。

我想使用下面的示例执行此操作。 但是、即使我尝试了很长时间、我也无法做到。 如果你能帮我、我会很高兴。

C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\flash_programming_dcsm

C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\examples\dual\flash_programming

Sinan、
谢谢、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sinan、

    您在尝试时遇到了哪些问题?  您是否在将其编程到闪存中时遇到问题?  如果是、您得到了什么错误?

    或者、您是否在问您如何将特定数据放置在特定地址?  如果是这种情况、您可以搜索" 我们如何在用户 OTP 中对字段进行编程?" 在本常见问题解答中: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951668/faq-faq-on-flash-api-usage-for-c2000-devices 

    尽管说明的过程是针对 OTP 地址、但也可以对闪存地址使用相同的过程。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sinan、

    上述常见问题解答是否有助于解决您的问题?  您是否需要有关此方面的进一步帮助?  或者、我可以关闭这个线程吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi:

    首先、非常感谢您的反馈。

    我需要有关这方面的更多帮助。 我很快会与您分享我遇到的问题和错误。

    Sinan、
    谢谢、

    你好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sinan、

    如果您有更多详细信息可以分享、我建议您打开一个新帖子。  我们的团队将在我不在的情况下为您分配新的主题、从而为您提供帮助。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sinan、

    我要关闭此帖子。 当您获得想要向我们提供的详细信息时、请打开一个新帖子。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将使用下面的示例向闪存写入数据。

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\examples\dual\flash_programming

    我写入闪存的数据如下。

    struct MDATA
    {
        int PG;
        int IG;
        int IL;
        int ID;
        int DG;
        int DW;
        int FF;
        int FFA;
        int TL;
        int FB;
    };

    我无法读取我写入闪存的数据?  我想读取我写入闪存的数据、并将其分配给我定义的变量。  

    Sinan、
    谢谢、

    你好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sinan、

    您希望将变量映射到闪存。  

    请搜索"我们如何在用户 OTP 中对字段进行编程?" 在本常见问题解答中: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951668/faq-faq-on-flash-api-usage-for-c2000-devices 

    尽管问题提示用户 OTP、但所述的过程也适用于闪存。

    请注意: 正如我之前提到的、此帖子将不会被监控。  如果您有其他问题、请打开新帖子。  我们的团队将为您提供帮助。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sinan、

    自从您打开另一个帖子后、我将关闭此帖子。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi:

    好的。 Anu Biradar 正在处理此问题。

    TMS320F28379D:从闪存读取数据

    美好的一天

    谢谢、此致、

    Sinan。