我们已经尝试使用新的串行闪存编程器工具。
如果我们严格遵循该演示、它的工作原理与演示中所述的相同。
(《F28002x 上具有器件复位功能的单组 LFU 用户指南》)
在本演示中、应用程序文件为 f28002x_lfu_singlebankBANK0FLASH.txt、但对于我们来说、我们有自己的应用程序 txt 文件。
如果要对 MCU 进行编程,是否需要执行其他任何步骤?
我们使用 hex2000.exe 工具将 application.out 转换为 application.txt。 然后、我们再次运行该命令、但替换
f28002x_lfu_singlebankBANK0FLASH.txt 更改为 application.txt。
下面是我们使用的命令:
serial_flash_programr_appln.exe -d f28002x -k f28002x_sci_flash_kernel.txt -a application.txt -b 9600 -p COM8
实际结果:数据传输停止,在传输46 06 00 90 7C 91 22 56 AC 28 18 00后停止。
有人对我们犯了什么错误有什么想法吗?