This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:CAN 引导加载程序和应用代码闪存文件

Guru**** 2470840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1039808/tms320f28377s-can-bootloader-and-app-code-flash-files

器件型号:TMS320F28377S

我有一个基于 CAN 的引导加载程序、该加载程序通过专用的 OUT 文件编程到闪存部分 A-C 中。  应用程序代码被编程到剩余的闪存扇区中。  

我希望能够通过 JTAG 仿真器/ Code Composer 将新代码闪存到应用代码部分、同时保持扇区 A-C 中的引导加载程序代码不变。  似乎我可以通过项目设置/调试/闪存设置窗口执行此操作、方法是使用"范围回避"或"擦除设置"下的仅选择所选扇区、但到目前为止、我使用这些设置失败、并重复擦除整个闪存、 即使是由范围规避和所选扇区指定的那些也是如此。  

如何专门设置范围避免和所选扇区以避免闪存扇区 A-C、或者甚至可以完成我想要对这些设置执行的操作?  或者、是否可以将 CAN 引导加载程序输出文件与我的应用程序代码输出文件合并?

以获得任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您是否在 CCS 闪存插件 GUI 中尝试了用于擦除的"仅必要扇区"选项?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    建议的选项是否适合您?  

    您是否需要有关此方面的进一步帮助?  或者、我可以关闭这个线程吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、  

    我正在关闭此帖子、因为我在20天内没有收到您的消息。  我希望建议的选项对您有所帮助。   

    如果您有任何疑问、请打开新帖子、以便我们的团队可以提供帮助。  不会进一步监测此帖子。

    谢谢、此致、
    Vamsi