This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:相移 PCMC,某些问题解答中提到了 SR PWM

Guru**** 2431450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1040333/tms320f280025c-phase-shift-pcmc-some-question-obout-sr-pwm

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:TIDM-02000

大家好:

    

1.我想使用280025C 到 PCMC;

代码参考 TIDM_02000;

3.开环测试我发现了一些问题:

当 HV 电流(针对峰值电流)大于斜升最大值时、epwm4A/4B (SR PWM) 异常。

波形如下:

CHANNAL 2 (子模块):EPWM4B

CHANNAL 4 (绿色):EPWM4A

CHANNAL 1 (黄色):峰值电流

CHANNAL 3():EPWM2B

总体进展:

我  找不到该重新销售 以及如何解决它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加

        280049C 的配置类似。 结果是吹气。

         

        

         不了解 EPWM4A/4B 的区别、但它可以正常工作。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenghu、

    您能否澄清您的设置? 我的理解是、您已在 F280049C 上测试了 TIDM-02000中的 PCMC 解决方案并正常工作。 然后、您完成了从 F280049C 到 F280025C 的移植、并遇到了第一个帖子中描述的问题。 请确认吗?

    通道1看起来像一条恒定的线路、由于开关而没有电流峰值。 您能否确认这是 PCMC 的当前反馈? 您是否在开环中测试了控制并查看波形是否正常?

    贪婪信号看起来不像数字信号、其中有许多中间噪声。 这种类型的问题看起来不是由错误的软件/MCU 输出引起的。 您能否确认哪一个信号以及您在哪里以及如何探测该信号? 谢谢。

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han:

         1.yes.PWM 和 cmpss 以及直流配置相同、只是 PWM 同名信号不同。

        测试条件是开环、我只想在不同反馈电流时测试 PWM 运行、因此 cmpss 输入是恒定值、斜率也是恒定值、反馈(PCMC)也是恒定值、变化缓慢。

         3.使用同一电路板,使用 VMC 控制,绿色信号正常,无中间噪音。

            我发现、当 fedbck (PCMC)低于 DCVMAXREF 时、也会产生此噪声、并发生在 T1U 和 T1D 上、看起来是直接操作 TZ 信号、而不是 AQ。

            

    更改 PCMC 反馈信号

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在下一步中检查280049和280025之间的所有 PWM 配置寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请尝试进行寄存器比较。

    F280049C 和 F280025C ePWM 模块有一个区别:我们增加了同步机制的额外灵活性、您可以选择任何 PWM 同步输出作为同步输入信号并在 EPWMSYNCINSEL 电阻器上设置。 但是、由于默认情况下它始终与 ePWM1同步、因此在大多数情况下不会给您带来大问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,韩

        我检查 PWM4配置、结果是一样的。 区别在于 TZSEL.28004X 启用 oneshort1和 oneshor2。实际上 、当前条件下、这些信号 不起作用。

         

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由 EPWM4配置添加

     ;条件为 SRMode = 2k Ω