主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
我们有一块包含6 个 TMS320F28069芯片的电路板。 JTAG。 一些跳线用于在单独的闪存和菊花链之间切换。 目前、为了进行测试、我们为菊花链设置了芯片5和6、而其余芯片仍然是独立的。
这意味着、除 TDO 和 TDI 之外的常见连接、其中芯片5 TDI 连接到连接器的 TDI、Chip5的 TDO 连接到 Chip6的 TDI、而 Chip6的 TDO 连接到连接器的 TDO。
Code Composer Studio 6.1.0.00104
使用的调试器是 XDS200
编程目前菊花链之外的一个芯片可以正常工作、没问题。 因此、我向目标配置中添加了另一个芯片、并连接到通用连接器: 
根据本视频 :https://www.youtube.com/watch?v=DgMRth5SR1Q
这应该是"只能起作用"。 但是、它不会:

我无论如何都不明白。 如果我想在不同的器件上加载不同的文件、该怎么办? 我如何指定哪个文件进入哪个器件?
"测试连接"工作正常。
"JTAG DR 完整性扫描测试成功。"。 它似乎并未对两者进行实际测试、但我不确定。
如果我将 Chip6上的 BOOT 引脚保持在低电平、则测试连接失败、因此在正常情况下、环路似乎已完成。
感谢你的帮助。
此致、
Zac