This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:TMS320F28386D

Guru**** 2964410 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1039409/tms320f28386d-tms320f28386d

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的先生:

1.我正在尝试 使用 SPI (在 CM4中配置)与外部器件通信 如果我保持 CM4处于调试状态、所有信号、如 MOSI、时钟、片选信号都不是从芯片(DSP)发出的、如果我保持 CM4处于完全运行状态、我   能够看到所有信号都正确地发出、这可能是什么问题?? 我将使用 TI 提供的驱动程序示例进行 SPI 通信。

如果我将 CM4保持在调试状态、它将无法正常工作、 即使我尝试 通过保持 CM4处于调试状态来切换 GPIO、引脚也不会切换、但如果我退出调试并使 CM4 完全运行、则会发生切换、 可能是什么情况     问题?  请帮助我解决此问题。

谢谢、此致

Maheshwar P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maheshwar、

    我相信您使用的是 SSI、而不是 SPI。 对吧?

    除非执行 CM4代码、否则 GPIO 切换和 SSI 模块都将不起作用。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    1.我使用的是 SPI 而不是 SSI,在驱动程序示例中,只有 TI 提供了将 SSI 模式更改为 SPI 模式的配置。

    执行代码意味着??? 您是说 CM4在调试模式下不起作用??? 它只能运行在完全运行中。

    3.如果我将 cm4保持在调试模式下,如果我逐步执行 SPI 和 GPIO 切换都必须工作,但它不会发生,这可能是什么问题??  

    谢谢、此致  

    Maheshwar p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maheshwar、

    很抱歉、我还不是很明白这个问题。

    您正在使用哪一个 C2000Ware 示例? 请发送路径。

    您是否在未进行任何修改的情况下使用该示例?

    您说在调试器模式下执行代码不起作用吗?

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在调试器模式下执行代码不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答我在上一个主题中提出的其他问题。