Other Parts Discussed in Thread: SM320F28335-EP, TMS320F28335, UNIFLASH, TMDSCNCD28335
主题中讨论的其他器件: TMS320F28335、 UNIFLASH、 TMDSCNCD28335
您好!
我使用的是一个自行开发的电路板、它包含 SM320F28335-EP 器件、
Code Composer Studio:版本:10.4.0.00006和
Spectrum Digital XDS100V2 TI-14引脚 JTAG 仿真器。
首次使用 Triyng 来调试一些简单的应用(LED 闪烁示例)我总是收到相同的错误:

C28xx:GEL 输出:
ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:闪存编程器:警告:配置的器件(TMS320F28335)与检测到的器件不匹配()。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。
C28xx:GEL 输出:
ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:文件加载程序:验证失败:地址0x08081@程序的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
C28xx:GEL:文件:C:\Users\103011\workspace_v10\example_2833xLEDBlink\Debug\example_2833xLEDBlink.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
在检查一些论坛并找到具有类似问题的线程后、我不想使用 Code Composer 并尝试使用 UniFlash 直接读取器件的存储器(版本:6.4.0.3394)。
使用 UniFlash、我可以读取器件的存储器。 由于似乎有一个锁定的器件、因此我已经检查了寄存器0x33fff8并获得了下一个结果:

所有寄存器中的0x0000。
我似乎设备已锁定。
在 UniFlash 的"设置和实用程序"选项卡中、我尝试解锁器件、然后测试校验和、更改密码、执行 perfomr 频率测试、我遇到了相同的错误: