This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CLB 与 FPGA

Guru**** 2549450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1040289/tms320f28379d-clb-vs-fpga

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我想 通过使用 布尔公式比较两个不同的 PWM 信号来生成定制的 PWM 信号。 我的问题就是、我想详细了解一下、使用 TI 提供的 CLB 工具 相对于知名 FPGA 有哪些主要优势?

提前非常感谢!

穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您希望使用 CLB、因为它已经集成到您的系统中、可以访问系统中的这些信号。

    通过 CLB 输入获取信号、然后使用 LUT 来计算公式。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但请记住、如果在控制器运行复位时需要特定的信号或信号序列、CLB 不起作用。

    在这种情况下、FPGA 可能是更好的选择。