This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:SystemVerilog/Verilog 行为或 RTL 仿真模型

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1040682/tms320c28346-systemverilog-verilog-behavioral-or-rtl-simulation-model

器件型号:TMS320C28346

我想在 SystemVerilog/Verilog 中模拟恰好使用 TMS30C28346 IC 的 FPGA 板。 除了 TMS30C28346之外、我们为所有组件提供了 RTL 模型。  是否有人知道有公司会为此目的授权加密行为模型? 或者、是否有人尝试使用 SystemVerilog DPI 来调用 Code Composer 模型? 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳尔、感谢您的耐心、我们将此问题指派给能够解决您问题的合适专家。 谢谢、Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳尔

    我们(C2000)目前不支持以 RTL 形式共享我们的设计。 这是 TI 的专有(未授权)内核、因此我们将是唯一提供此功能的选项。

    我们确实与 Mathworks 合作、Mathworks 为我们的器件提供了处理器在回路(PIL)支持、 https://www.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/ug/code-verification-and-validation-with-pil.html

    这对您的验证工作是否有益?

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我希望 TI 能够采用与 ARM 类似的业务模式、在这种模式下、他们拥有专有处理器、但他们允许使用 GDSII 布局以及加密行为仿真模型。 这样、用户便可以使用其中的 ARM 处理器来设计 ASIC 或 SoC。 这种业务模式对 ARM 非常有效。 TI 及其客户似乎可以受益于使用类似模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳尔

    感谢您的反馈、我已让营销团队了解此帖子、以供将来参考。

    最棒的

    Matthew