This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:数字输入规格

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1036226/tms320f28386d-digital-inputs-specifications

器件型号:TMS320F28386D

案例编号:   CS0679559

 

简短描述: 使用+5V SN65LBC170DB 收发器对 DSP 进行过驱

 

客户
响应

编号:CS0679559
联系人:Marcin Brylak
名字:Marcin
姓:Brylak
简短描述:使用+5V SN65LBC170DB 收发器对 DSP 进行过驱
电话:4366488632262
电子邮件: marcin.brylak@avl.com
公司:AVL
公司电话:
语言:英语
状态:打开
提供案例详情或评论:

DSP 的规格并不完全明确;可以解释 为、对于正输入电压、数字输入上的输入钳位(保护)电路实际上在4.6V 时激活

在该电压下、每个输入能够瞬时取20 mA (所有输入的总电流)、连续取2 mA。 再加上您所拥有的串联电阻器,这可能解释了它不会出现电吹现象的原因。

 

另一方面,更传统的理解是保护二极管将在 VDDIO+0.3V 时生效,特别是考虑到下面规格中的注释(2)。

 

第二期:

如果我使用 具有+5V 电源的 SN65LBC170DB、我是否可以在 RX 上串联22 Ω、在 DSP 侧串联15 Ω 而不会有任何问题?

可以缩短寿命吗?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    投影二极管在 VDD+0.3V 时导通。

    我建议尽可能使用电平转换器。 如果无法使用、请确保输入引脚上的 VDDIO 永远不会超过、保护二极管不会经常使用、而是用于间歇性问题。

    此致、
    Cody