This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:闪存设置问题

Guru**** 2768995 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1040421/tms320f2812-flash-settings-issue

器件型号:TMS320F2812

您好!

我有一个定制 TMS320F2812。 我能够成功地在 H0模式下调试和运行代码。 我最终想将代码闪存到内部闪存。 我在创建新工程期间发现的问题之一是、有时在工程属性中看不到闪存设置选项:

而在某些情况下(不同工作区中的新项目)、菜单将在不发生任何更改的情况下显示:

问题可能出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会检查您是否已在.ccxml 目标配置文件中定义了器件。  Code Composer 使用此信息来为闪存加载正确的工具集。  有一些 C2000器件没有闪存、它们将具有 C2812与 F2812的前缀、请确保未选择该器件。  在所有其他方面、器件是相同的、CPU 频率、外设、只有"C"器件没有闪存(而是有 ROM)。

    最棒的

    Matthew