This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:F28M35H52C Vdd18内部稳压器问题

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C, TMDSCNCDH52C1, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037280/f28m35h52c-f28m35h52c-vdd18-internal-voltage-regulator-issue

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCDH52C1C2000WARE

什么可能导致引脚1和108 (VDD18)上测得的电压为3伏? 引脚113 (VREG18EN)为低电平。 我有一个定制板(被告知)基于 F28M35xx ISO controlCARD 版本1.0。 我无法证明/证明我们的电路板与 controlCARD 的匹配程度、因为我无法找到控制卡的原理图。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khris、

    [引用 userid="278805" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037280/f28m35h52c-f28m35h52c-vdd18-internal-voltage-regulator-issue 命令]在引脚1和108 (VDD18)处测得的电压为3伏是什么? 引脚113 (VREG18EN)为低电平。 [/报价]

    我不确定、在启用内部1.8V 内部 VREG 的情况下、它应该在内部生成1.8V 并在引脚上输出1.8V 电压。 可能还有一些其他电压源连接到电路板上的 VDD18信号、VDD18只应连接到 AGND 的电容器。 或者、F28M35x 可能由于另一个电路板设计问题而运行方式不同/损坏。

    如果没有原理图、则很难验证设计。 也许检查 VDD18信号和 ~3.3V 电压轨以及电路板上的其他信号之间的短路连接将帮助您确定原因。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对延迟答复表示歉意。 我没有发现对3.3伏电源轨或接地短路。 两个电容器是连接到这些引脚的唯一元件。 当器件正常工作时、我观察到这些引脚上的电压为1.8V。 然后、由于某些未知原因停止工作。 F28M35H52C 中的两个内核仍在继续工作。 但是、它会停止正确读取模拟。 当它处于此状态时、引脚1和108的读数为3伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khris、

    连接并在 CCS 中调试器件时、您能否在工作用例和非工作用例之间检查与 ADC/模拟相关的寄存器是否以某种方式发生变化? 不确定为什么会发生这种行为。 我将通知我们的一位 ADC 专家、以获取进一步的输入。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khris、

    您可以在 C2000Ware 中找到 controlCARD 原理图:~\C2000Ware_XXXX\boards\controlCARDs\TMDSCNCDH52C1

    您是否在多个电路板/器件上看到此行为? 如果它仅是一个器件、我会怀疑有缺陷。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、
    我将对此进行研究。


    Tommy、
    我将比较原理图。 目前、我只在一个器件上看到了这个问题。 由于器件有时会开始短暂工作、我想在论坛中查看想法。

    感谢大家的建议
    Khris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khris、

    您可以尝试对 VREG18引脚进行调试访问、以便在高电平和低电平之间动态切换。

    如果您在 VREG18EN=Low 的情况下正常运行电路板、直到满足故障条件、则可以更改 VREG18EN=High 并查看故障 VDD18电压的耗散是否低至大约0.7V 或更低。 如果发生这种情况、则很明显地证明内部 VREG18存在缺陷。 如果 VDD18电压保持在~3.3V、这将证明 VDD18存在某种间歇性短路。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、
    ADCRESULTx 寄存器保持为0

    Tommy、
    连接到 M3内核或在《Concerto F28M35x 技术参考手册》中找不到 VREG18寄存器。 I 将引脚113从低电平切换到高电平。 引脚1和108上仍然会得到~3伏的电压。 我决定送修。 我认为 f28m35芯片的内部损坏会导致电压升高。 感谢大家的帮助。

    此致
    Khris