This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:引导 ROM RAM 初始化

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1040240/tms320f28379d-boot-rom-ram-initialization

器件型号:TMS320F28379D

早上好、

我将介绍 SPRUHM8I,第4节,“ROM 代码和外设启动”。  有几个地方将 ROM 代码称为 RAM 初始化。  哪些 RAM 是初始化的、完成后处于什么状态?

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、

    所有带有 ECC 或奇偶校验的 RAM 都需要在加电时进行显式初始化、以便使 RAM 内容及其各自的错误检测位对齐:

    在初始化期间、存储器内容将被清零。

    Tommy