请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
我正在尝试了解当 Core 2处于等待引导模式时启动的过程。 根据 TRM、spruhm8i、第4.10.8.2节、CPU2 IPC 命令、用户需要将表4-41中规定的值之一写入 IPCBOOTMODE、并将值19写入 IPCSENDCOM 以指示 TI 引导加载程序启动内核2。 但也使用了 C1TOC2IPCFLG[31]和 C1TOC2IPCFLG[0]。 表4-41显示了它们用作状态。 但是、它们是否也需要用于控制、即启动命令? 我应该在哪里查找更多信息?
谢谢、
ED