This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何从等待引导模式启动内核2

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1039868/tms320f28379d-how-to-start-core-2-from-wait-boot-mode

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在尝试了解当 Core 2处于等待引导模式时启动的过程。  根据 TRM、spruhm8i、第4.10.8.2节、CPU2 IPC 命令、用户需要将表4-41中规定的值之一写入 IPCBOOTMODE、并将值19写入 IPCSENDCOM 以指示 TI 引导加载程序启动内核2。  但也使用了 C1TOC2IPCFLG[31]和 C1TOC2IPCFLG[0]。  表4-41显示了它们用作状态。  但是、它们是否也需要用于控制、即启动命令?  我应该在哪里查找更多信息?

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些寄存器也用于命令。 有关更多详细信息、请参阅"5.7.2启动 CPU2和 CM"一节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskaran、您好!

    在我的 TRM  spruhm8i 中、第5.7.2节是 DMA 部分的一部分。  我在此 TRM 或以前的版本中找不到"引导 CPU2和 CM"。  我是否应该查看其他文档?

    谢谢、

    ED