您好!
SYS/BIOS 或 cpu01_TO_cpu02_ipcdrivers 示例是否出于某种目的启用计时器2?
我的项目将 IPC 驱动程序与 SYS/BIOS 集成在一起、我正在使用周期性任务来执行 IPC 块写入和读取、并且我不会在任何位置启用计时器。
在代码运行时、我经常运行到 TIMER2_ISR 中
这是由于某些代码造成的、还是一些调试设置?
请帮我禁用它吗?
谢谢、此致、
Rashmitha
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
SYS/BIOS 或 cpu01_TO_cpu02_ipcdrivers 示例是否出于某种目的启用计时器2?
我的项目将 IPC 驱动程序与 SYS/BIOS 集成在一起、我正在使用周期性任务来执行 IPC 块写入和读取、并且我不会在任何位置启用计时器。
在代码运行时、我经常运行到 TIMER2_ISR 中
这是由于某些代码造成的、还是一些调试设置?
请帮我禁用它吗?
谢谢、此致、
Rashmitha
据我所知、IPC 驱动程序不使用计时器。 SYS/BIOS 有时会启用计时器来执行其时钟节拍或提供时间戳、因此至少可以通过这种方式启用计时器。
当您说它正在运行 TIMER2_ISR()时,您是指 F2837xD_DefaultISR.c 中的那个? 这些函数不应在 SYS/BIOS 应用程序中使用。 相反、你应该让 SYS/BIOS 使用它的 Hwi 模块来管理中断。 确保您没有在代码中调用 InitPieVectTable()。
惠特尼