This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:以 COFF ABI 格式构建 driverlib

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1039781/tms320f28386d-building-driverlib-in-coff-abi-format

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

客户尝试以 COFF ABI 格式重建 driverlib (来自 C2000Ware_2_01_00_00)、但显示以下错误(请参阅随附的)。

错误:如果没有--abi=eabi,则选项--float_support=fpu64无效

此致 Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    我也请 FPU 专家发表评论、但我认为 F2838x 器件是在 C2000团队正式为我们的器件采用 EABI 格式后发布的。  

    因此、我认为 C2000Ware 中不支持此器件的 COFF ABI、FPU64目前仅支持 F2838x IP、因此生成的库没有 COFF ABI 版本。

    我认为 Soln 是客户需要迁移到 F2838x 器件的 EABI。  如果有其他相关消息、我们将发表其他评论。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Matthew 指出的、FPU64选项仅适用于 eabi 格式。 您需要将应用移植到 eabi 才能使用 fpu64。

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、shanty、您好、

    如果他关闭 FPU64选项、他能否使用 COFF ABI 格式?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 您可以将 COFF 与 fpu32配合使用