This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:用于28069F/M 的 CLA 链接器

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1039854/tms320f28069f-cla-linker-for-28069f-m

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我正在寻找一个参考链接器文件。 更具体地说、F28069F/M 的链接器文件利用 CLA、并且不会从 RAM 中运行。 是否存在符合这些参数的链接器文件?

当转到 CCS 中的资源浏览器并找到 F28069M 的示例项目时、包含的链接器名为"28069_RAM_CLA_C_lnk.cmd"。 除了 RAM 指定之外、该链接器似乎在与普通28069M/F 链接器不同的位置具有 IQ 参考表。  

非常感谢您为查找合适的链接器文件提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jossiah、

    CLA 只能从 RAM 执行代码。 对于放置在闪存中的应用、应用需要通过 CLA 代码复制到 RAM。

    为了便于参考、您可以查看以下链接器命令文件:

    \device_support\f2807x\common\cmd\2807x_flash_cla_lnk_cpu1.cmd

    另请参阅以下 CLA 示例、该示例具有放置在闪存中的代码的 CPU1_FLASH 编译配置。 请参阅"CLA_configClaMemory"函数、该函数通过 CLA 代码从闪存复制到 RAM。

    device_support\f2807x\examples\cpu1\cla_asin\cpu01\ccs

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    Ashwini