This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:以太网磁体

Guru**** 2929930 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038773/f28m35h52c-ethernet-magnetics

器件型号:F28M35H52C

您好,

是否需要所有以太网 phy-RJ45设计的以太网磁场? (我认为 f28m35h52c 开发套件 的以太网硬件设计 不包含磁场,对吗?)

开发套件 LAN8710A-EZK 参考设计中使用的以太网芯片使用磁性元件、但套件中不包含磁性元件。   https://cdn.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/613250_233242.pdf

我将根据 您的答案设计我自己的卡片、

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为有一个轻微的转换问题、但我相信您正在问 RJ45连接器是否具有集成磁性元件。 是这样吗? 请注意、"磁场"意味着不同的东西。

    是的、RJ45连接器(J0011D01BNL)具有集成磁性元件。 建议使用这些来帮助抑制共模噪声。 根据噪声源的不同、制造商通常提供几种不同的"扼流圈"配置、以帮助减少各种噪声源。 在我看来、此电路板使用最常见的扼流圈形式、从而降低来自电缆的共模噪声。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,ı 问集成磁体。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 这是 RJ45连接器具有集成磁性元件的正确项。

    此致、
    Cody